This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6745:无法接收 UDP 单播数据包

Guru**** 2608375 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSOSKL137, TMS320C6745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582953/tms320c6745-cannot-receive-udp-unicast-packets

器件型号:TMS320C6745

您好!

我正在使用6745处理器。  我不使用 RTOS 或其他任何东西、只是一个家庭开发的操作系统。  它工作正常。  它当前设置为与外部 PC 之间发送和接收 UDP 广播消息。  我尝试更改初始化 EMAC 以发送和接收 UDP 单播数据包的方式。  我可以将单播数据包发送出去、但无法接收任何单播数据包。  我首先清除 EMAC_RXUNCASTAR 寄存器、然后使用 API EMACRxUnicastSet 为单播启用通道零。  我还需要做什么来接收单播数据包吗?


谢谢你


埃利亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elias、

    我已将其转发给网络专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回复通常需要多长时间? 我是 e2e 论坛的新手。 我仍在寻找解决我的问题的方法。

    谢谢

    埃利亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解是、您不想使用 TI NDK 封装、而是要在寄存器级别为此目的编写自己的代码。     我们有第三方提供的用于 TMS320C6745/7 www.ti.com/.../tmdsoskl137的 EVM。 您可以在此页面上找到技术文档和原理图链接、 并检查它们是否具有您 可以参考的 EMAC 测试代码。

    此致、Eric