This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSLCDK138:Timestamp_get32 ()的时钟源是什么?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585048/rtos-tmdslcdk138-what-is-the-clock-source-of-timestamp_get32

器件型号:TMDSLCDK138

工具/软件:TI-RTOS

以下是我的时间戳测试代码。 我想衡量 TestFunc()需要多长时间:

xdc_runtime_Types_FreqHz freq1;

uint32 timestamp1;

uint32 timestamp2;
浮点 tempTime;

TIMESTAMP_getFreq (&freq1);
timestamp1 = Timestamp_get32 ();
TestFunc (); //大约需要21秒;
timestamp2 = Timestamp_get32 ();

tempTime =(float)((timestamp2-timestamp1)/freq1.lo);

我使用调试器分步运行它并手动测量 TestFunc()。 TestFunc()大约需要21秒。 但是、tempTime 始终返回大约7。 freq1的值为300MHz。 以下是我从运行 GEL 文件复制的信息:

C674x_0:GEL 输出:-------------------------------------------------------
C674x_0:GEL 输出:| PLL0信息|
C674x_0:GEL 输出:-------------------------------------------------------
C674x_0:GEL 输出:
C674x_0:GEL 输出:PLL0_SYSCLK1 = 300MHz
C674x_0:GEL 输出:PLL0_SYSCLK2 = 150MHz
C674x_0:GEL 输出:PLL0_SYSCLK3 = 25MHz
C674x_0:GEL 输出:PLL0_SYSCLK4 = 75MHz
C674x_0:GEL 输出:PLL0_SYSCLK5 = 100MHz
C674x_0:GEL 输出:PLL0_SYSCLK6 = 300MHz
C674x_0:GEL 输出:PLL0_SYSCLK7 = 50MHz
C674x_0:GEL 输出:
C674x_0:GEL 输出:-------------------------------------------------------
C674x_0:GEL 输出:| PLL1信息|
C674x_0:GEL 输出:-------------------------------------------------------
C674x_0:GEL 输出:
C674x_0:GEL 输出:PLL1_SYSCLK1 = 300MHz
C674x_0:GEL 输出:PLL1_SYSCLK2 = 150MHz
C674x_0:GEL 输出:PLL1_SYSCLK3 = 100MHz

我怀疑 Timestamp_get32()采用分频的 clk 频率,而不是 Timestamp_getFreq()作为时钟源。 请加以澄清。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、如果大于0xffffff/Timestamp_getFreq、它将溢出、大约为14.3s。 请改用 Timestamp_get64。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您应该使用 Timestamp_get64()。 在这个高频率下、32位计数将会过于频繁地翻转。 7秒似乎与此一致(7+14 = 21)。

    Alan