This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:查找合适的 GUI 库

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585035/rtos-find-the-suitable-gui-library

Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI:

我的项目是在 OMAPL138和 SYS/BIOS 上开发的。 现在、我需要一个 GUI 库、并且不知道 TI RTOS 适合什么。 请给我一个建议吗?

我的 LCD 是有源颜色(TFT) 16M 颜色、我需要新的 GUI 具有非混叠、多语言、多层...

谢谢、

Nhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nhan、

    我继续将此主题移至器件论坛、希望您能在论坛上获得更快的响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nhan、

    在 SYSBIOS 环境中、OMAPL138上不支持图形和显示。 ARM 上的 OMAPL138 Linux 软件产品提供对 QT 的支持、允许用户创建通过 ARM 控制的 UI 界面。 LogicPD EVM 中提供的矩阵 GUI 选项通过 QT 支持启用。

    对于非 OS/Starterware 用例、您可以利用显示支持(而不是 GUI)。 您可以看到这是否满足您的要求。
    processors.wiki.ti.com/.../StarterWare_01.10.01.01_User_Guide

    此致、
    Rahul