请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8148 您好,
我们使用 的 是 dm8148板 ,我们正在尝试读取/写入 SPI2 外设寄存器。
我们 通过 bh560 仿真器连接到 Borad。
当 我们从 DSP 连接 打开地址为0x081a2100的内存窗口时 ,我们只看到0,
并且无法更新内存。
如果我们连接到 cortex A8 、我们可以读取 并更新0x481a2100 、但看起来就像我们一样
正在阅读徽章!!
- 是否可以是某种互连权限 ,如果可以,我们如何更改它?
- 在 Linux 中,是否存在 虚拟地址问题 。
在内存浏览器 中, 有一个虚拟/物理 模式图标 。
它不是活动的,呈灰色显示。 ( code composer 5.5)。
我们如何激活此图标?
此致。