This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3359:ICE 板上的标准 TCP/IP

Guru**** 2607125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584405/rtos-am3359-standard-tcp-ip-on-ice-board

器件型号:AM3359

工具/软件:TI-RTOS

大家好、团队、

但愿你一切顺利。

其中一位客户使用 AM3359 工业通信引擎(ICE)进行应用。

是否有任何方法可以在 AM3359上运行标准 TCP/IP

我也在这里发布了问题。 因此、如果同一团队将对问题做出响应、请删除重复的问题。

e2e.ti.com/.../584398

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。

    注意:我已删除 RTOS 论坛中的重复主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randhir

    Processor SDK RTOS 通过网络开发套件(NDK)提供 TCP/IP 支持。 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_NDK
    为 CPSW 和 PRU-ICSS 接口提供了一个简单的示例"Nimu-BasicExample"。
    NDK 支持包中包含的 NDK 用户指南中介绍了其他示例。

    David