This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:TDA3x:PLL 收费站

Guru**** 2607805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585283/tda3-tda3x-pll-tollerance

器件型号:TDA3

你好  

我在 DM 或 TRM 中找不到 TDA3x 内部 PLL 的适用性。 请提供此信息吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指"容差"="偏离预期频率"吗?

    如果是、这将取决于晶体容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是,我是指与预期频率的偏差。 您能不能说明如何计算200ppm 20MHz 晶体?

    谢谢!