This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:QT 问题

Guru**** 2609175 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585214/linux-am3354-qt-question

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

Ubuntu Linux 14.04

TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335x-EVM-02.00.02.11.

Qt 5.6.2

我想将 QT 移植到 AM3354 (用户板)、但我找不到包含 reset_controller_register 函数   的 ti_reset.c、我想将其复制到驱动程序/复位文件夹中、然后修改 Makefile 和 Kconfig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user608783、

    请使用最新的处理器 SDK (ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05)、其上的 Qt 的确切版本是您要查找的5.6.2版本。 您可以在 core.c 文件中找到 reset_controller_register 函数、并在 位于 drivers/reset/目录的 reset-ti-sci.c 中找到该函数的用法。

    此致、
    Kemal