工具/软件:Linux
您好,
我们有 J6定制板,4个 DDR 芯片为32位总线宽度。
DDR3 EMIF1 = 2 x 4Gbit DDR
DDR3 EMIF2 = 2 x 4Gbit DDR
现在、我们的产品线会过滤掉一些坏板、并使用 CCS 6.0进行分析。
我们 在具有 DDR 应力测试程序的 CCS 中运行32KB 和128KB DDR 大小。
32KB 已通过。 (log 为16311 small_size_pass.c )
但128KB 大小失败。 (log 为 16311 small_size_pass 可疑加法错误。c )
--> 由于32KB 已通过,我们假设数据引脚正常 ,应该是地址引脚问题。 如何将错误地址引脚映射到电路并识别 EMIF1中的 NG DDR?
//模式- F's / 0's :失败-在至少19921 32位地址位置中发现故障。 //地址:0x80022000Expected:0xffffffffreceived:0xe795FFFF //地址:0x80022004Expected:0x 0已接收:0xf75f0000
使用这两个错误地址测试 结果,哪一个 DDR 芯片损坏? ( EMIF1中的高字节 DDR 或低字节 DDR)
最棒的
Andy
e2e.ti.com/.../6837.16311-small_5F00_size_5F00_pass.c
e2e.ti.com/.../3566.16311-small_5F00_size_5F00_pass-suspect-add-error.c