This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LINUXDVSDK-DM36x:DM36x -视频协处理器(AM968)性能/利用率

Guru**** 2609175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584896/linuxdvsdk-dm36x-dm36x---video-coprocessor-am968-perfomance-utilisation

器件型号:LINUXDVSDK-DM36x

大家好、

是否有办法收集与 DM368 SOC 内的视频协处理器(ARM968)相关的性能/繁忙/利用率/加载信息?

谢谢、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    当您测量帧(在帧级别)的性能时,您看到的数字将大约为 ARM968的95%。 剩余的5%是 ARM926。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、您好!

    我认为您没有真正回答我的问题(或者我不理解您的答案?) 如何才能看到这些数字? 或者、您是否建议在运行 ALGO 时、利用率将约为95%?


    此致、

    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、
    请告诉我、
    1.您使用的是哪种软件?IPNC RDK/DVSDK 等?
    2.您正在使用哪种编解码器,并且您想测量性能? 我假设您 在此处寻找编解码器的 ARM968性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、您好!

    我正在使用 DVSDK V4.02.00.06
    2.我正在使用各种编解码器- H264DEC / H264ENC / JPEGENC

    这不是我想测量的"A"编解码器的性能。。 在 Linux 中,当我们查看顶部时,您就知道了-例如,我们看到了处理器负载值-它指示了系统的总体“负载”.... 嗯,我想看到 ARM968的*类似*的东西。

    基本上、我被要求确定 ARM968的繁忙程度、这是一种确定剩余处理能力的方法。


    此致、

    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    明白了。 无法测量 ARM968负载/性能。 作为编解码器工程师、我可以告诉您 ARM968已完全(100%)利用。  [引用用户="Martin1980"]基本而言,我被要求确定 ARM968有多忙,我认为这是一种计算剩余处理能力的方法。您可以说,ARM968将被100%使用,没有任何东西被遗漏,它不能用于其他东西。