主题中讨论的其他器件:TMDXIDK5718
工具/软件:Linux
尊敬的 TI 专家:
我是 TI 器件的新开发人员、 我遇到了如何使用 AM571x 工业开发套件 (TMDXIDK5718)从 SD 卡启动 Linux 的问题。
当您的办公室 SD 卡创建链接时:
processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Creating_a_SD_Card_with_Windows
我下载 am57xx-evm-linux-03.02.00.05.img.zip 映像、并使用 Win32 Disk Imager 将映像写入 SD 卡。 当我使用 PC 打开 SD 卡时、我可以看到 SD 卡中的 uboot。
然后,我将 SD 卡插入板,然后开机,我使用串行电缆将板连接到 PC,但我可以使用微型终端获得任何输出。
串行设置为: Bps/PAR/Bits 115200 8 N 1。
我的问题是如何启动电路板并使用串行电缆打印消息? 这对我来说似乎不是这样。
非常感谢!
Nemo