This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6713:嵌入式 DSP

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584351/compiler-tms320c6713-embedded-dsp

器件型号:TMS320C6713

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的所有人:

我将向 DSP 发送模拟信号。 我使用 CCS 5编译器7.3.4。 我的数据的第一个周期是瞬态的、我需要在第一个周期通过后计算一个设置。
一旦一个位被置为有效(一个逻辑已经检测到 STH)、我还需要计算同样的设置。  

如何应用这些。 我对计时器或中断不太熟悉。

请提供建议。

提前感谢、
黑森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    它是一个时尚的盒子版本:
    http://www.omgl.com.cn/upfile/File/2011/dt/DT9841-DT9842-Datasheet.pdf


    此致、
    黑森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hessam、

    在基准测试期间测量 DSP 周期的准确方法是使用 TSCH 和 TSCL 寄存器作为计数器来测量周期计数。
    有关详细信息、请参阅此 e2e。
    e2e.ti.com/.../212753

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    该文档对 TSCL 或 TSCH 没有任何看法。 我还查看了编程人员指南文档、它也没有任何内容。

    请告诉我在哪里可以找到更多信息。

    此致、
    黑森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hessam、

    如果可能、请通过 E2E 机制上传文件。 某些 IT 限制会阻止单击外部链接、因此并非所有用户都可以访问您的 omgl 文件共享 URL。

    您如何读取 DSP 上的模拟信号?
    需要跳过多少个输入模拟信号采样(周期)?

    此致、
    RandyP