This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:MSP432实时时钟

Guru**** 2609175 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583669/rtos-msp432-real-time-clock

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

对于我的项目、我需要一个实时时钟。 遗憾的是、我找不到任何有关如何实现它的示例。
我使用的是 MSP432。


感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    您可以查看 MSP432的 SYS/BIOS 秒模块。 它使用 RTC 提供 SYS/BIOS TIME()函数使用的 API。 您可以在中找到该代码 /products/bios_xx_xx_xx_xx/packages/ti/sysbios/family/arm/msp432/Seconds.c.
    此致、
    Janet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Janet、

    我尝试过:

    Seconds_set (1412800000);
    
    while (1){
    
    uint32_t sec = seconds_get();
    
    System_printf ("Sec =%i\n"、秒);
    
    system_flush();
    
    Task_sleep ((UINT) arg0);
    
    GPIO_TOGGLE (Board_LED0);
    
    } 


    它可以缝合工作。

    然后、我注释掉了设置命令:

    //seconds_set (1412800000); 


    之后、时间不会每秒增加一次。

    我尚未从交流电源拔下设备。  

    这是否意味着我必须设置每次重建程序时的时间、或者我的 RTC 不能正常工作。

    谢谢!
    Miha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miha、

    对于 MSP432、Seconds_set()通过清除 RTCCTL1寄存器中的 RTCHOLD 位来启动实时时钟。  复位时、RTCHOLD 位为1。  以下是数据表中的信息:

    此致、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    您能为我提供帮助吗、如何在 TI RTOS 中为寄存器设置值?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到:D

    RTCCTL1 |= RTCHOLD

    Tnx!