This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:GPMC 总线读取存在问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585115/linux-am5728-gpmc-bus-read-has-a-problem

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

AM5728与 GPMC 一起扩展 FPGA、准备通过虚拟地址映射驱动的 ioremap、并在系统直接崩溃时使用 oread16和其他函数进行读取、因此我在 AM335x 和 AM437x 中使用的驱动程序没有问题、 无法读取 AM5728中的映射地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Baiseyuzhou、

    根据我的理解、您无法在 Linux 内核级别将物理地址转换为虚拟地址、这是正确的吗? 您能否提供有关该崩溃的控制台日志?

    此致、
    帕维尔