This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6670:BCP SSL 和 mod 子模块

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584502/ccs-tms320c6670-bcp-ssl-and-mod-submodule

器件型号:TMS320C6670

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我在 C6670中使用 BCP 解调 PUSCH。但我不理解 SSL 中的参数 b_matrial_sel。我在 MOD 中找到 b_table_index。 用户指南中介绍了扰频器。

您能详细解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    应在4.7.3.2 MODE_SEL_CFG 中对此进行说明、但说明表4-79中缺少[18:12]位。 模式选择配置寄存器详细信息... 您可以通过用户指南每页底部的链接提交文档反馈。

    同时、我将咨询设计团队来解释这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我正在寻找了解它的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现2011年8月的文件具有 MODE_SEL_CFG,但它也不会将含义删除。我尝试不同的值,结果是不同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧版本文档显示 B_Matrix _SEL 是解扰器的 B 矩阵选择。 如何去解扰?