This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5545:C5545和 MSP430配置

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583963/ccs-tms320c5545-c5545-and-msp430-configuration

器件型号:TMS320C5545

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我希望将 MSP430与 C5545 BoosterPack 连接。 我们希望从 MSP 向 DSP 发送一串字符、然后从 DSP 发回 MSP 再发送另一串字符。

我们一直在搜索示例项目、但无法找到软件配置和代码。  

我们可以使用什么类型的函数将数据位打印/发送到 C5545 BoosterPack 上的 UART 引脚?

Soham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soham、

    [引述]我们可以使用哪种函数将数据位打印/发送到 C5545 BoosterPack 上的 UART 引脚?[/quot]

    您可以使用 CSL 代码示例。 请参阅:
    e2e.ti.com/.../94219

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soham、

    是的、您可以使用 UART 执行此操作。
    请参阅 www.ti.com/.../sprui90.pdf 的第2.11节。 其中详细介绍了如何在 C5545BP 上使用 UART 以及如何配置接头。

    CSL software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 中 C:\ti\C55_LP\C55_CSL_3.07\ccs_v6.x_examples\UART 下提供了一些 UART 示例、可在您的过程中为您提供帮助。

    Lali