This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5409A:TMS320VC5409APGE16 AA 和 TMS320VC5409APGE CB 之间的差异

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5409A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584855/tms320vc5409a-difference-between-the-tms320vc5409apge16-aa-and-the-tms320vc5409apge-cb

器件型号:TMS320VC5409A

HY ALL、

我想知道 TMS320VC5409APGE16 AA 和 TMS320VC5409APGE CB 之间的区别
感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Samir、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samir、

    这两款器件的封装标记确切是什么? 我将尝试查找它们。

    TMS320VC5409APGE16 AA
       -PGE 封装
       我本来以为批次追踪代码是 CA 而不是 AA、但这可能表示器件版本 A
       
    TMS320VC5409APGE CB
       -也是 PGE 封装
       ——我本来希望在 PGE 之后出现一个16或12的数字
       - CB 可能表示器件版本 B

    请参阅 TMS320VC5409A 数据表封装信息部分的脚注
    (4)器件上可能还有与标识、批次追踪代码信息或环境类别相关的其他标记。

    请参阅图1。 示例、TMS320VC5409A DSP (PGE)的典型批次跟踪代码和图2。 示例、《TMS320VC5409A 数字信号处理器器件勘误表》(SPRZ186C)中 TMS320VC5409A DSP (GGU)的典型批次跟踪代码》

    您可能会发现器件 ID 寄存器很有用:器件 ID 寄存器(CSRR)[MMR 地址003Eh]
    请参阅勘误表中的3.14器件 ID 寄存器

    说实话、我不知道芯片修订版本 A 和 B 之间有何差异。勘误表显示了初始芯片和所有其他修订版本之间的差异、但不清楚从 A 变为 B 的区别

    希望这对您有所帮助、
    标记