This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:ETG1500和 ETG2100问题

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584109/am3357-etg1500-and-etg2100-question

器件型号:AM3357

大家好

我对 AM3357x 有疑问。

我的客户为 EtherCAT 的从站开发 AM3357。

根据 ETG1500和 ETG2100、它定义了周期、任务 ID、
传输帧长度等、以使用此函数。

我的客户认为师父需要一些软件。
您能告诉我您是否必须为 AM3357重新添加一些内容。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EtherCAT 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你的问题我很困惑。 他们使用哪种 EtherCAT 主站? 您的客户可能需要 EtherCAT 从站 ESI 文件吗? 您的客户使用哪种 EtherCAT 从站版本和 SDK (PROCESSOR-SDK、工业 SDK)?

    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paula-San

    感谢你的答复。
    我很抱歉。 我很晚了。

    我的问题是关于 EtherCAT 从站的 AM3357。
    我的客户使用 ISDK v1.1.0.8。 对于从机。

    我想知道用户必须为这些规格执行的规格。
    我们猜、对于 AM3357的从器件、我们不需要它。
    我想确保它是正确的。

    感谢您的支持

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu-san:

    引用的规格适用于 EtherCAT 主站和网络说明。 因此、对于从器件实现、它们不应相关。
    一旦客户将从器件集成到系统中、他们可能需要提供数据作为较高层的输入(例如器件的最短周期时间)。

    很明显、主设备可以使用网络说明来访问和验证网络。 但是、这首先是一个主堆栈/应用问题、因此我们不会回答。 此外、如果实际系统严格遵守此处的标准、则可以使用任何其他方法... 例如、许多大师可以处理 Beckhoff 软件创建的 ENI 文件、但这也超出了我们的专业知识范围。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank

    谢谢!
    我明白了。

    此致
    高贵须