This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:DDR 问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2996A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584340/66ak2g02-ddr-questions

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:EVMK2GLP2996A

大家好、

我有一位客户在他们的系统中使用 K2G02、他们有一些问题:

对于 DDR3L 存储器、我在 EVMK2G 原理图的表6电源流程图中找到了以下值:

对于五个 DDR3L 芯片、MT41K512M8RH-125:E

PMIC TPS659118 -> VDD_DDR +1.35V 1175mA

LP2996A -> VDDR_VTT +0.675V 272mA

LP2996A -> VCC_DDR_VREF +0.675V 0.05mA

 

问题1:我们将在定制板上使用三个 DDR3L 芯片 MT41K64M16TW-107 :J。 第三个芯片用于 ECC。 如果我使用上面的数字除以5 (对于 EVMK2G 上的5个 DDR3芯片)然后乘以3 (电路板上的3芯片 DDR3L 配置)、我是否足够正确?

VDD_DDR +1.35V (1175mA/5)*3 = 705mA

VDDR_VTT +0.675V (272mA/5)*3 = 164mA

 

Q2:DDR3L、MT41K64M16TW-107、仅具有64MB x 16的内存大小。 地址行 DDR_A[15:13]未使用。 我们是否仍然需要具有 K2GEVM 原理图表15中所示的 DDR 终端?

 

Q3:不使用 DDR_CLK_P (焊球编号 AE24)和 DDR3_CLK_N。 DDR PLL 将配置为在内部生成。 Spruhu8e (K2G TRM)的表4-1显示 I/O 电压值为1.8V。 因此、我有1k Ω 上拉至 DVDD18、而不是 DVDD_DDR (1.35V)。 我是对的吗?

 

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我已要求硬件团队对此进行详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    在电流部分、您可能需要参考 DDR 器件数据表来确定 VDD_DDR 和 VDDR_VTT 上所需的电流。 它可能因器件而异。

    2.您可以将未使用的地址行保留为未连接(NC)。

    3. DDR PLL 的参考时钟是什么?

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考时钟为25MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    3. DDR 输入时钟具有 LVDS 缓冲器,需要如图16未使用的 LVDS 时钟输入连接中所示进行端接。

    www.ti.com/.../sprabv0.pdf

    此致、
    SENTHIL