This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/XEVMK2EX:K2EVM-HK/CCS 连接失败

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584885/ccs-xevmk2ex-k2evm-hk-ccs-connection-fail

器件型号:XEVMK2EX

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在执行 K2EVM-HK 电路板 u-boot 恢复工作、尝试将电路板连接到 CCS 软件(文档、build_and_Run_U-boot_and_linux_Kernel_on_TCI6638_evm.pdf)、但软件无法检测到电路板。

CPU 风扇工作正常、我可以获得 BMC>输出、连接了两根 USB 电缆、连接了网络电缆。

事情是、我只使用恢复了另一个相同板 u-boot 的相同环境。 我是否有任何方法可以检测出问题是什么?

测试连接日志、

[开始]

 

执行以下命令:

 

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-r -o -S pathlength -S integrity

 

[结果]

 

 

硬打开控制器时出错。

 

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

 

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

 

值为'-180'(0xffff4c)。

标题为"SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER"。

 

说明如下:

控制器检测到目标功率损耗。

用户必须为目标打开或连接电源。

 

[结束]

提前感谢、

Zitao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zitao 您好、

    按照 u-boot/board/ti/ks2_evm/README 中描述的步骤操作

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我在 u-boot 中找不到 ks2_EVM 目录、可能太旧了。 您能给我展示一个链接、我可以在其中下载新的链接吗?

    谢谢,
    Zitao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 的最新版本位于此处:

      

    我还随附自述文件 :e2e.ti.com/.../README

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    谢谢你。 我读取了自述文件、按照说明恢复了另一个相同的电路板 Uboot。 但在我们讨论的这一个上、它从一开始就无法将目标与 CCS 连接、但另一个板工作良好。 我认为这个问题有什么问题、我想了解是否有方法检测问题所在。

    CCS 日志、
    连接到目标时出错:
    (错误-180 @ 0x0)
    控制器检测到目标功率损耗。
    用户必须为目标打开或连接电源。
    (仿真包5.1.73.0)

    谢谢、
    Zitao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您遇到了此处描述的问题:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    此致、
    Yordan