请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:Starterware
当这些函数使用的时间不是问题时:strncmp()和 strstrstr()是否可以在中断服务例程中使用? 还是会导致问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Starterware
当这些函数使用的时间不是问题时:strncmp()和 strstrstr()是否可以在中断服务例程中使用? 还是会导致问题?