请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6655 主题中讨论的其他器件:FFTLIB
工具/软件:Code Composer Studio
我们希望在项目中使用 FFTLIB。 但是、您如何在我们的项目中构建和使用该工具?
我能够安装我们没有的几个依赖项(XDAIS 和框架组件)、然后我成功导入和构建了其中一个示例项目。 我想我可以构建整个库。 我按照 docs 文件夹中的说明操作(有点... 短整型)。 这是 FFTLIB 2.0.0.2。
我还没有成功构建整个库、尽管在我遇到另一个错误之前、我已经能够让它进行构建大约20分钟。
我必须*大量*修改 makefile 文件,以将硬编码的绝对目录更改为(可能)对我的系统来说是正确的。 makefile 文件的顶部有一个用于修改某些目录的段,但文件中还分布了其他路径。
该文档显示它需要"MCSDK 3_00_04_17"。 我在任何地方都找不到该版本! 我认为我必须更新它,因为它可能包含 OpenMP 2.1.12.0 (我只有"omp_1_01_03_02",我*假定*是较旧版本),这是我的一个错误的来源(我认为)。
此库是否需要由使用它的所有人构建? 它不可能像看起来那么困难、因为我几乎找不到有关如何使用它的信息。