This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-DRA7X:编写代码以在特定内核中运行

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584236/linux-processor-sdk-dra7x-writing-a-code-to-run-in-a-particular-core

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA7X

工具/软件:Linux

您好!

是否可以编写示例代码并在特定内核中运行? 安装 DRA7x 处理器 SDK 后、会生成 Yocto 映像、从而启动电路板。 在 Vision SDK 文档中、它单独为 DSP、IPU 等生成代码、并可进行刷写和单独启动。 在 Linux 中、我们如何实现这一点、如何为不同的内核(DSP、IPU 等)生成二进制文件。 Processor SDK 和 Code Compose Studio 是如何链接的、我没有看到任何类似的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    我已将您的问题转交给软件专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    对于 Vision SDK Linux、您可以根据 cfg.mk (配置文件)为不同的内核创建不同的二进制文件。 然后、u-boot 将为不同内核加载不同的应用程序映像、并使从内核脱离复位状态。
    Processor SDK 是适用于 TI ADAS SOC 的软件包、CCS 是用于开发适用于 TI 处理器的应用的集成开发环境(IDE)。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    是否有任何文档或示例说明如何为特定内核生成二进制文件并使用 u-boot 加载该文件或示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    您能否浏览 VISION_SDK/docs 文件夹中的 VisionSDK_DevelopmentGuide.pdf 和 VisionSDK_Linux_DevelopmentGuide.pdf。

    此致、
    Rishabh