This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650STK:多线程实现

Guru**** 2609465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584675/rtos-cc2650stk-multi-thread-implementation

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我有一个应用、CC2650将从 I2C 激光测距仪读取数据、并在距离低于阈值时对其进行处理。 我 可以编写一个任务、每4ms 从传感器获取数据。

我需要编写另一个任务来处理测量的距离、并需要确保读取过程(第一个任务)在处理第二个任务中的最新测量时不会错过来自 I2C 的任何样本。

第一个任务应将测量传递给第二个任务以处理测量、一旦通过测量、它应在另一个任务处理旧任务的同时继续读取距离测量。

不管怎样、我可以实现这个应用、似乎我需要多线程实现。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看邮箱模块。 它允许任务相互传递用户定义的消息。

    以下是一些可能有用的链接:

      

      

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保正在收集数据的"第一个任务"具有比处理任务更高的优先级、以便在需要收集新数据时始终挤占处理任务。