This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:HRDY 脉宽持续时间

Guru**** 2609695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584864/tms320c6746-hrdy-pulse-width-duration

器件型号:TMS320C6746

在我们的其中一款产品中、我们使用的是 TMS320C6746 DSP、它通过 HPI 接口与我们的处理器连接。

DSP HRDY 信号连接到处理器的 nWait。

 正如 DSP 的 HPI 数据表提到的那样、(HRDY)宽度" 必须由 HPI 插入的等待状态数量取决于  

正在访问的资源的状态"  

 在 TI-DSP 上运行的代码由我们编写。  

 那么、我的问题是、是否有任何机制来推导 HRDY 脉冲宽度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TMS320C6746 TRM 中的第20.2.6.9节、第20.2.6.9.1节和第20.2.6.9.2节介绍了 HDRY 的使用。 时序如器件数据管理器的第6.22节主机端口接口(UHPI)所示。

    此致、
    Yordan