This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:用于与以太网硬件兼容的网络库

Guru**** 2609465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584518/rtos-cc1310-network-library-for-compatible-for-ethernet-hardware

器件型号:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

 我正在 TI-RTOS 中搜索以太网库。 我想为 CC1310使用以太网硬件。 我只看到 NDK、但我更喜欢连接模块 SPI 硬件以太网、如 W5100或 ENC28J60或德州仪器(可能是 DP83822)等效器件。 TI-RTOS 中是否有用于控制以太网硬件的库? 我想执行 UDP 或 TCP 服务器/客户端。 是不是可以偷的? 或者我需要为这种感性做我自己的图书馆。

感谢你的帮助。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 TI 支持的采用 CC1310的以太网解决方案。 我在用谷歌搜索某些内容后发现了这一点:

    www.thingsquare.com/.../

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、但我需要为我的目的更改固件。 我将尝试为 W5100或 W5500制作自己的库、并将查看是否可以通过自己的库管理具有 TI-RTOS 的以太网控制器。

    此致。