This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 LATM AAC 的 TMS320-DM6437 AAC HE 音频解码器

Guru**** 2609755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584839/tms320-dm6437-aac-he-audio-decoder-for-latm-aac

我们使用 DM6437、并具有 AAC-HE 音频解码器版本01.30.03.00。 此解码器不解码 LATM AAC 音频。

我们的 DVSDK 是 DVSDK_1_11_00_00。

在这些论坛的其他地方 ,我看到 AAC-HE 解码器的更新版本 v01.30.10.00确实支持 LATM AAC。

我想知道该版本是否支持我们的 DM6437、

如果支持,我们在哪里可以获得 v01.30.10000解码器?

谢谢,期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    以下是 DM6437可用软件和库的链接:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin
    我发现时间很长,但我找不到 AAC-HE 音频解码器版本01.30.10.00,我想支持用于 DM6437的 AAC HE LATM 音频解码器,您能帮我吗?

    谢谢!