This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6727B:使用 tisecboot 方法-加载新的原始 AIS 映像

Guru**** 2609695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584851/ccs-tms320c6727b-using-tisecboot-method---to-load-new-raw-ais-image

器件型号:TMS320C6727B

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试修改我们的引导方法。 我希望在执行次级引导加载程序(tisecboot)后加载并运行新的应用程序映像。

为此、我 使用 genAIS、AIS2BIN 工具生成了两个.bin 文件:

1) Golden.bin (在-tisecmode 中生成)->启动 DSP 并运行应用程序、该应用程序应加载执行并将执行情况移交给 App.bin -从未修改过

2) App.bin (在-raw 中生成)-->不断变化以供将来升级

我使用的方法是重复使用 TI 提供的代码- TISecondaryBoot.c (SPRAA66函数: TISecondaryBoot_parseAisStream)

我希望此代码加载 App.bin (原始 AIS 流)并运行相同的代码。  

我想向论坛用户核实这是正确的方法还是有其他方法可以做到。

请分享您对此的建议/经验。  

谢谢

LAK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lak、

    我已将此内容转发给 C67x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev