大家好、
我正在尝试在 TDA2x 板的 Vision_SDK 中运行车道检测示例程序。
我们在 VISION_SDK 工具套件中找到了两个可用的样片。
一个位于用例目录下
"vision_sdk_02_12_00_00\vision_sdk\examples\tda2xx\src\usecases\vIP_single_cam_lane 检测"
2.以下目录下的另一个。
"C:\vision_sdk_02_12_00_00\ti_compons\Algorithms_codecs\REL.200.V.LD.C66X.00.02.03.00\200.V.LD.C66X.00.02\modules\ti_lane 检测\test"
请大家向我们解释一下这两个示例应用之间的区别。 我们如何利用 这些资源进行进一步开发。
我尝试运行两个样本。
我不清楚示例应用的输出。
用例下的信道检测示例显示了仅在单侧信道上标记了一些斑马线的视频。
有人能解释一下实际显示的输出吗?
另一个示例是将单个单色帧作为输入、并将(x、y)坐标作为输出。
如何为此用例发送视频输入、以及如何查看这些帧的输出并进一步处理。
如何修改算法以根据我的要求调整车道检测。
有人能帮我解决这个问题吗、因为我不熟悉这个问题。
谢谢。
Suganthi