This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:复位电路实现

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584647/am3358-reset-circuit-implementation

器件型号:AM3358

你(们)好  

我们有一个基于 AM3358的定制板、与 BeagleBone Black 非常相似。 我已附上复位电路的相关原理图。

我们希望实施一种方案、在该方案中检测到长按开关 SW2、并且我们可以实现"出厂重置"。

可通过 GPIO0_31读取复位信号的状态。 但是、问题是、一旦激活开关 SW2、我们就会重置系统。

您是否可以建议任何方案来帮助实现这一点? 我们可以查看哪些示例?

此致

Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的 N_RESET 信号已连接到 AM335x 热复位输入。 一旦在 N_RESET 上检测到下降沿、这将导致器件热复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,比塞尔
    谢谢。
    我想检查 GPIO0_31上的信号(电路中的 RST_SW)在 n_reset 被置为有效的10秒钟或10秒钟之后是否仍然为低电平。 我该怎么做?
    最好
    Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要将 N_RESET 连接到 AM335x 热复位输入、器件就会始终复位。 您需要断开此连接。