请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4377 好的、我不太清楚如何使用 AM4377中的显示子系统。 用户手册中的文献表明、它支持具有并行和/或串行接口的显示。 我们使用的是小型96像素 x 96像素彩色 LCD 显示屏、它具有 SPI 和并行接口。 我们选择了 SPI 总线。 显示子系统能否通过 SPI 总线驱动该显示屏? 我找不到任何显示此连接的文档。 帮助!
我还有关于 GUI Composer 的问题。 我不清楚它的应用。 我能否使用此工具开发显示接口以驱动我们的 SPI 连接显示? GUI 编写器似乎更适合 Web 服务器类型的应用、这些应用在手机和平板电脑中使用。
此致
Steve