主题中讨论的其他器件:OMAP-L138
大家好、
我正在构建一个基于 OMAP-L138/C6748处理器的安全器件、该处理器利用 RSA 和 AES-256加密/解密。 我倾向于使用 DSP 内核中可用的安全内核 API 来优化速度和安全级别(通过使用存储在 DSP 内核中的 KEK)。 但是,我只能找到用于解密 AES 加密启动加载模块的 API 调用 SK_decrittMod(),但无法找到执行 AES 加密或 RSA 加密/解密的任何函数,尽管 OMAP-L138/C6748处理器支持这些功能(https://www.youtube.com/watch?v=M1s6xIn5yLY)。 所以
1.这些函数调用是否存在? 我如何从 ARM 内核应用中调用它们?
2.我必须使用 C 包装程序库来调用安全内核 API,还是像调用 main()中的常规 C 函数一样调用它们?
3.是否有任何有关部署 OMAP-L138/C6748处理器安全功能的教程链接?
请提供任何答案。
提前感谢!