This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/tms320c6678:c6678在 PDK 中需要 RM LLD?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-C667X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583416/ccs-tms320c6678-c6678-need-the-rm-lld-in-the-pdk

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:PROCESSOR-SDK-C667X

工具/软件:Code Composer Studio

SDK:PROCESSOR-SDK-c667x 3.2.0.5

在 RM LLD 的文件包.xs 中,在函数 getLibs()内,var socTypes 没有名为 c6678的成员。

因此、我想知道为何 PDK 中存在 RM LLD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Canfoderiskii、

    我已将此内容转发给 PSDK 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PDK 3.2.0.5中有多个用于 C6678的 RM 测试项目。 这些项目仍然需要与 drv\rm\lib\c66下的 RM 库链接。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、如果我根本不使用 RM、并为 LLD 的某些初始化将 RM 服务句柄分配为 NULL、这是否正常?

    例如、
    1.用 rmServiceHandle = NULL 调用 Pa_startCfg()。
    2.完全不要调用 Cppi_startCfg()。
    3.使用 qmRmServiceHandle = NULL 调用 Qms_init()。

    或者一个更简单的问题:在什么情况下、我必须为 C6678器件使用 RM? 是否是 PA/QMSS/CPPI/SRIO LLD 的必选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于缺少 ARM 内核、RM 被回退到 Keystone I 器件、其唯一真正用途是在 DSP 内核和线程之间进行资源分区。 对于 PA、QMSS、CPPI 和 SRIO、这不是 K1中的硬性要求。 句柄可以提供为 NULL。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    但是、我如何才能了解如何为 C6678完成资源分区?

    c6678的器件目录中有2个代码文件。 每个文件内部都有一个数组、但我不知道内容的含义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否详细说明您所引用的文件、什么数组?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 ti/drv/rm/device/c6678目录中、有2个.c 文件名为 global-resource-list.c 和 policy_dsp-only.c

    它们分别具有名为 rmGlobalResourceList 和 rmDspOnlyPolicy 的数组。