This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:PSDK-RTOS:IPC 示例和演示

Guru**** 2609685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584458/66ak2g02-psdk-rtos-ipc-examples-and-demos

器件型号:66AK2G02

您好!

我安装了最新的 K2G PSDK-RTOS。 我在 processor_sdk_rtos_k2g_3_02_00_05和 pdk_k2g_1_0_4中找不到使用 IPC 的任何示例或演示。

AM57x 软件似乎具有使用 IPC 的图像处理演示。 您是否计划发布 K2G 演示?
http://wiki.tiprocessors.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Examples_and_Demonstrations

此外、我是否应该参考以下示例而不是上面的演示?
C:\ti\ipc_3_44_00_00\examples\66AK2G_BIOS_elf

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazu、

    [引述] AM57x 软件似乎具有使用 IPC 的图像处理演示。 您是否计划发布 K2G 演示?
    wiki.tiprocessors.com/.../quote]

    很可能会发布 K2G 的此类演示、您可以看到 K2H 和 C66x EVM 有此类演示。 但是、我没有未来 SDK 的计划、因此我建议 SDK 团队在必要时进行详细说明。

    [引述]此外、我是否应该参考以下示例而不是上面的演示?
    C:\ti\ipc_3_44_00_00\examples\66AK2G_BIOS_elf[/quot]
    这些是 MessageQ 和 ping 示例、不能替代图像处理演示。 请参阅 ex11_ping 和 ex02_MessageQ 文件夹中的 readme.txt 文件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazu、

    目前、Processsor SDK RTOS v3.2中的所有 IPC 示例均可在 IPC_3_44_00_00\examples 下找到。

    Processor SDK RTOS v3.3将在该器件的软件包中添加一个大数据 IPC 演示、但没有立即计划添加/移植该平台的图像处理演示。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan 和 Rahul、

    感谢您的快速回复。 我知道。

    此致、

    Kazu