This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/am5726:编译错误

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584714/rtos-am5726-compilation-error

器件型号:AM5726

工具/软件:TI-RTOS

尝试编译许多 TI RTOS 示例、例如 swi_GPEVM_AM572X_SilRevA_CortexA、但运行时出现编译错误。

我不熟悉 AM57xx、也不熟悉 TI RTOS、但我已经介绍了许多 QuickStarts 和 wiki。

我已经获得了 hello world C67xx 演示来编译下载并在 AM57xx EVM 上运行、但我正在运行与浮点库相关的编译器错误。  我尝试过许多在线解决方案、但仍然遇到错误。  

我正在使用 CCS6.x 并指向 GNU 工具链(我想)。

有人可以建议答案吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blake、

    从屏幕截图中可以看到、您使用 Resource 浏览器使用 Linaro 编译器创建了工程。 您能否确认您在创建此示例时遵循了此处的步骤。

    使用这些步骤、我能够从资源浏览器创建 SWI 示例并进行构建、而不会出现任何问题。 我已附上构建日志供您参考。

    e2e.ti.com/.../SWI_5F00_Build_5F00_log.txt

    如果您可以转到 CCS 编译中的"Console"选项卡并提供编译日志、则有助于进行调试。 另一个有用的方面是、如果您可以确认您使用的是 Processor SDK RTOS 组件、并按照此处的步骤设置构建环境

    此致、

    Rahul