This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:想要确定以下 TIFFLIB 是否与我们正在使用的 Keystone I 器件兼容...

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584673/tms320c6655-wold-like-to-determine-if-below-tifftlib-is-compatible-with-keystone-i-device-we-are-using

器件型号:TMS320C6655
主题中讨论的其他器件:FFTLIB

链接如下所示。  它提到 K2/H2H、但我们使用的是 Keystone 1器件。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Libraries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    TI FFTLIB 兼容并支持所有基于 C66x DSP 的铭牌。 支持的器件提到 C6678、C6678是一款8核 C66x DSP 器件、与 C6655具有相同的 DSP 架构和类似的存储器映射。

    此致、
    Rahul