This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:Altium 源文档

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582880/am5718-altium-source-documents

器件型号:AM5718

团队、  

我们是否为 AM5718提供任何 Altium 源代码文档?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 参考设计在 OrCAD (原理图)和 Cadence Allegro (布局)中完成。 我不知道任何采用 Altium 格式的 TI 参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Biser。

    您是否知道从 Cadence Allegro 到 Altium 的转换路径?

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、不
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、

    这不是真的。 TI 以 Altium Designer 格式发布其大多数 TI 参考设计、但在您的特定组中可能不是这样。

    此致、
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    Altium 可以直接导入 OrCAD 原理图、在其计算机上同时具有 Altium Designer 和 Allegro 的用户可以导入返修版式文件。

    如果 Biser 可以为我提供 Allegro 文件、我可以与同事一起将布局导入到 Altium 中。 请记住、任何翻译都可能会有一些错误。

    此致、
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    另一件事。 您是否正在寻找完整设计或仅 AM5718的文件? 如果是后者、您可以从 www.ti.com/.../quality 下载.bxl 并使用我们提供的免费 Ultra Librarian 读取器转换为 Altium 格式。

    此致、
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Oliver Landine - WEBENCHRegistered设计中心]*事实并非如此。 TI 以 Altium Designer 格式发布其大多数 TI 参考设计、但在您的特定组中可能不是这样。 [/报价]

    我在 Altium 格式中看到的唯一 Sitara 参考设计是 BeagleBone Black、这是一个社区项目、而不是 TI 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、

    TI 是一家大型公司、无论您或我是否知道、TI 都会做许多事情、因此对 TI 做什么或不做什么发表笼统的声明是危险的。 TI 已发布了数百甚至数千个以 Altium Designer 格式完成的参考设计。 TI 还发布了许多在 Cadence 完成的参考设计。

    另一个线程中的某个人已经引用了该线程、表示 TI 没有用于参考设计的 Altium 源文件;虽然在该特定情况下这些源文件是正确的、但在所有情况下显然不是正确的。

    此致、
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、
    感谢您的澄清。 由于我们在此论坛中仅回答与 Sitara 目录处理器相关的问题、因此客户会明白我们的评论与我们的电路板相关。 您的观点已被采纳。 谢谢。