This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2G:ESD 问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD8E003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584438/evmk2g-esd-question

器件型号:EVMK2G
主题中讨论的其他器件: TPD8E003

大家好、

我有一位客户在其系统中使用 K2G02、他们对 ESD 有疑问:

EVMK2G 原理图的表18显示了两个 ESD 器件、即用于 micro SD 卡的 TPD6E001RSE (6通道)和 TPD2E001DRLR (单通道)。 我们是否可以仅使用一 个 TPD8E003(8个通道)? 对我们来说、仅仅使用一个器件似乎更有意义、因此我们认为这样做可能是有原因的。 看看你们是否有任何意见

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    正如我在上一篇博文中所说、产品文件夹中没有 EVMK2G 原理图、因此我无法查看这些 ESD 器件的放置位置(在哪个接口上)。 我已通知设计团队进行确认。

    一般而言、这应该是可能的。 但是、请考虑 TPDxE001器件的输入电容说明:

    "该器件每通道具有1.5pF IO 电容、因此非常适合用于高速数据 IO 接口。 "

    在 TPD8E003器件中、有以下说明:

    "此器件采用节省空间的 WSON 封装、提供8通道 ESD 保护。 的典型应用

    TPD8E003包括键盘、GPIO、电阻式触摸屏和低速存储器接口。'

    因此、如果 ESD 器件 TPD6E001RSE 和 TPD2E001DRLR 放置在高速接口上、我建议遵循 EVMK2G 参考设计、不要将其替换为单个 TPD8E003。

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    是的、您可以将8通道 ESD 器件用于 micro SD 接口。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需注意增加的电容?

    谢谢、
    Brian