This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:SORTE TI 设计

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584608/am3359-sorte-ti-design

器件型号:AM3359

尝试在以下 TI 设计中重现设置

http://www.ti.com/tool/tidep0061

已下载包含以下8个文件的软件 zip 文件


存档: sorte-tidcd07.zip
 长度    日期  时间   名称
 ----    ----------      
       0 12-09-16 17:15  软件/
       0 12-09-16 17:15  软件/设备/
   11202 12-08-16 11:24  软件/设备/appl_slave.asm
       0 12-09-16 17:16  软件/主设备/
    5829 12-09-16 17:16  软件/主器件/ app_cnc_macros.inc
   14057 12-09-16 17:16  软件/主控/CNC 应用程序.asm
   13027 09-12-16 08:26  软件/ TIDEP0061SimpleOpenReal-TimeEtherne_manifest.html
   13487 09-07-1609:54  有关 TI 的重要声明 Designs.pdf
 ----                   ----
   57602                  8个文件

但是、.inc 文件包括不属于 zip 文件的其他文件、并且我可能需要的其他软件包并不明显。  有人能不能在上面的 zip 文件之前、向我指出需要安装的其他软件包的正确方向。  如果将其添加到 TI 参考设计文档或可下载的 zip 文件中、那将非常棒。

提前感谢您!