This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2H:DSP 代码实现 Linux 实时

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583385/linux-evmk2h-dsp-code-getting-linux-real-time

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Linux

您好!

   我们当前的系统通过 ARM Linux 为 Keystone 2加电。  要在 DSP 上运行代码、我们使用  与"MPMCL"相关联的命令。  由于它在 Linux 终端上运行、我们认为应该有一种方法

DSP 代码从 Linux 获得时间。   您能给我们一些建议吗?  

  此致

   Yoyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoyo、

    我已将此内容转发给 Linux 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoyo、

    mpmcl 使用 socket 与守护程序通信、后者在下载命令中将数据写入 共享存储器 供 DSP 抓取。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    您能否重新表述您的解释。 目标是从 Linux 获取实时、我无法连接时间和守护程序之间的点?
    此致
    Yoyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我打算使用与使用共享存储器的 mpmcl 相同的机制、并且您需要开发应用以从共享存储器进行写入和检索。

    雷克斯