This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:ADC 输入的绝对最大额定值

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584354/am3354-absolute-maximum-ratings-for-adc-inputs

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件:TPS65218

在数据表中、在第80页的绝对最大额定值表中、SPRS717j 在表底部附近有一条用于所有 IO 引脚的线路。 "所有 IO 引脚上的稳态最大电压"实际上可能适用于所有数字 IO 引脚、ADC 输入的另一个未声明绝对最大值、因为它们是最有可能以不同方式创建的模拟引脚。

AIN7-0引脚相对于其电源轨或 VREFN/P 是否有一个不同的、希望更高的值?

此致、
RandyP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此参数也适用于 ADC 输入。

    为什么您认为此参数仅适用于数字 I/O?  参数说明或相关说明中没有任何内容可用于指示此参数仅适用于数字 I/O。 相关注释甚至指出它适用于所有非故障安全 I/O。   该器件上唯一的失效防护端 子是 USB0_VBUS 和 USB1_VBUS。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在这种情况下、右侧的三个电压大约为28V 标称电压或32V 最大电压  这些电源将在 ADC 的1.8V 电源之前出现。 28V 为开关供电、使3.3V/5.0V 为 PMIC 供电、PMIC 产生1.8V PMIC 是 TPS65218、1.8V 由具有250欧姆放电阻的 LDO 产生。   这是否会对 处理器造成任何损坏或导致上电定序问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    客户在设计上遇到问题、因为这些 AINn 引脚在电源定序期间将具有更高的电压。 我希望 AINn 引脚有一个替代值、尽管数据表中唯一的答案是您所解释的。 您非常明确的回答应该可以解决该问题。

    David、

    是的、由于电压超出允许的电压范围、因此客户的当前设计可能会造成损坏。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    我不清楚你在问什么。

    此绝对最大 值参数中定义的要求没有任何例外。 如果您在电源关闭时向非故障安全引脚提供任何电位、则可能会损坏器件。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    很抱歉、我不清楚。 我要求的只是你原来的答复。 我们需要进行上述确认。 如果有替代值可用、这将是好的。 但并非如此、数据表清晰明确、没有任何疑问。

    此致、
    RandyP