This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AM5K2E02:适用于 AM5K2E02的 CAD/CAE 模型

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584612/webench-tools-am5k2e02-cad-cae-models-for-the-am5k2e02

器件型号:AM5K2E02

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在为 AM5K2E02器件寻找.bxl 文件或 CAD/CAE 模型、聊天助手说他找不到任何文件、但我可以在这里试试运气。

感谢您的任何帮助!

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkat、

    CAD/CAE 模型尚未在产品文件夹中提供。 相反、您可以从 PCB 设计文件中提取模型、该文件位于以下链接中。

    www.einfochips.com/.../

    此致、
    SENTHIL