请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6670 您好!
我正在尝试将一个非常大的阵列存储到内存中,2*0x14a000。 我无法将其安装到 MSMCSRAM 中、因为最大大小为0x1ff000。
要测试、首先使用较小的阵列... 这个(1*0x14a000)适合 MSMCSRAM 并且程序运行良好。
但是,当我使用 DDR3时,它的运行速度太慢(20*慢),循环所需的时间比我的约束时间长10*。
是否有办法加快 DDR3速度或访问更大/更多的 MSMCSRAM?
谢谢、
David