请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G02 主题中讨论的其他器件:EVMK2G
我的客户 未在其硬件上使用 PCIe 和 USB。 这意味着它们也不需要+0.85V LDO。 我是对的吗?
K2G μF 表中显示"必须始终通过1 μ F 电容器将该引脚连接到 VSS。" 适用于 LDO_PCIe_CAP (焊球 J8、L8)和 LDO_USB_CAP (焊球 H19、J18)
但在 EVMK2G 原理图的第12页中、"仅当禁用板载 LDO 时才安装铁氧体磁珠"。 默认情况下、LDO 处于禁用状态。 如果我们不需要+0.85V LDO、为什么我们需要连接铁氧体磁珠?
只需确保我们可以不使用 LDO 和铁氧体磁珠。
谢谢、
Brian