请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2HA-17
问题:
TDA2x ES2.0和 ES1.1的功耗是否应等效、或者在采用相同配置时为"相同"?
或者、具有 TDA2x ES2.0器件的 TI EVM 是否应具有与具有 TDA2x ES1.1器件的 TI EVM 相同或相似的功耗?
或者、具有 TDA2x ES2.0器件的客户目标板的功耗是否应与 具有 TDA2x ES1.1器件的客户目标板相同或相似?
TI 是否有 计算一组已用组件和 IP 功耗的电子表格? 是否有适用于 TDA2x ES2.0和 TDA ES1.1的版本? 还是单独提供?
非常感谢!