This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:创建 SD 卡

Guru**** 2610995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584566/linux-tmdsevm572x-creating-an-sd-card

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

您好!

为 AM572x 构建 SDK 后(按照 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK 中的说明) 、我想将其复制到 SD 卡。 我找到了几个脚本、但哪一个脚本正确? 我执行了其中一个 create-sdcard.sh 脚本、并被要求设置 SDK 路径、但我找不到该路径。 这是什么?
我想调整并 使用 Firewire 驱动程序(git.kernel.org/.../)。 我该怎么做? 有没有关于如何使用 tisdk 来调整和使用驱动程序的教程?

此致



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关创建 SD 卡的说明、请参阅 SDK 下载页面 :software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    至于您的另一个问题、AM57x 器件没有 Firewire 硬件、因此我怀疑此驱动程序对您有任何用处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    感谢您的回复。 我有一个 miniPCIe Firewire 卡、因此可以使用它。 是否有调整驱动程序的教程?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mathieu、

    在我看来、Firewire 卡是 AM57x 的 PCIe 端点。 通常、Linux PCIe EP 不仅需要内核驱动程序、还需要器件的固件。 您可以从指向的 URL 获取内核驱动程序、但您可能还需要制造商的内核补丁来支持该 Firewire 卡。 您还需要访问制造商的网站以下载固件并将其放入 Linux 文件系统中。 通常为/lib/firmware、但请按照制造商提供的下载包中的自述文件操作。 此固件将在内核启动期间下载到器件并在器件上运行。 您可能希望通过谷歌搜索如何启动此 Firewire 卡。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:
    非常感谢! 关于 sdcard 脚本、software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 中的教程似乎不是针对自构建 SDK 编写的。 还有其他吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 wiki: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_create_SD_card_script 介绍了如何使用默认或自定义映像创建 SD 卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mathieu、

    您是否意味着要使用您自己的版本创建 SD 卡? SD 创建脚本不是开发人员的工具、而是用于重新创建 TI EVM 的设置以实现开箱即用体验。 您可以使用 TI 发布 SDK 包中的预构建映像创建 SD 卡、然后将内核映像替换为您的映像。 内核映像位于 SD 卡上类型为 ext3的第二个分区中文件系统的/boot 目录中。 您可以在 create-sdcard.sh 中找到有关分区和类型的更多详细信息。 您可以将其安装到 Linux 计算机上。 您还需要安装与内核构建关联的任何模块。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser 在使用自定义图像时指向文档。

    雷克斯