This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2E:雷达

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583552/linux-tda2e-radar

器件型号:TDA2E

工具/软件:Linux

您好、

 我正在使用 TDA2xx 板、我能否将雷达与此板连接。如果可能、我们可以使用哪种雷达?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将你的问题转交给专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, kalaiventhan,

    您可以使用几个接口将雷达传感器与 TDA2x 连接。 一个选项是 DCAN、它可用于从雷达传感器捕获检测到的物体、或通过 VIP 捕获原始数据。 您可以根据想要的接口方式选择传感器。

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,派亚利

     我需要使用 DCAN 使用雷达传感器进行物体检测。 我在那里获得了用户手册、是否有任何用于此目的的示例代码。我在 tda2xx 示例文件夹和用例中没有任何雷达程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,kalaiventhan,

    请查看此主题以获取一些 DCAN 示例的参考:
    e2e.ti.com/.../544372

    此致、
    Yordan