This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR3比率表电子表格

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578759/am3352-ddr3-ratio-sheet-spreadsheet

器件型号:AM3352

尊敬的先生:

processors.wiki.ti.com/.../AM335x_DDR_PHY_register_configuration_for_DDR3_using_Software_Leveling

在比率表电子表格中、我们必须输入 DDR_CK 跟踪值和 DDR_DQSx 跟踪值。

在 DDR_CK 布线值的比率表电子表格中、在说明中描述了它们输入 DDR_CK 和 DDR_CKn 布线的平均值。

对于 DDR_DQSx 跟踪值,它们没有描述任何内容。

我的问题是 DDR_DQSx 值,我们必须输入 DDR_DQS 和 DDR_DQSn 轨迹的平均值,还是只输入 DDR_DQS 的值?

谢谢、此致

Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、它与时钟线相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在同一个工作表中、我们必须输入 PHY_INOP_CLKOUT 值。

    在说明中、给出了如果(DDR_CK 长度)<(DDR_DQS 长度)、则使用1。 如果(DDR_CK 长度)>(DDR_DQS 长度)、则使用0。

    一个示例

    DDR_CK > DDR_DQS0

    DDR_CK < DDR_DQS1

    那么、我应该输入"0"或"1"的 PHY_INVER_CLKOUT 值是多少?

    谢谢、此致

    Raja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试两种方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我必须使用哪些值,使用 PHY_INVER_CLKOUT 值“0”运行应用程序时获得的值,或使用 PHY_INVER_CLKOUT 值为“1”时获得的值?

    谢谢、此致

    Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这两种情况下、您得到了什么值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    值为"0"的 PHY_INOP_CLKOUT 的值如下(最佳值)

    CMDx_PHY_CTRL_SLAVE_RA比- 80
    PHY_RD_DQS_SLAVE_RA比- 0x039
    PHY_FIFO_WE_SLAVE_RA比- 0xa0
    PHY_WR_DQS_SLAVE_RA比- 0x039
    PHY_WR_DATA_SLAVE_RA比- 0x074

    值为"1"的 PHY_INOP_CLKOUT 的值如下(最佳值)

    CMDx_PHY_CTRL_SLAVE_RA比- 100
    PHY_RD_DQS_SLAVE_RA比- 0x039
    PHY_FIFO_WE_SLAVE_RA比- 0x104
    PHY_WR_DQS_SLAVE_RA比- 0x084
    PHY_WR_DATA_SLAVE_RA比- 0x0C2


    谢谢、此致

    Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设第二个 Se 为 PHY_INVER_CLKOUT 值"1"、对吧? 嗯、在你的情况下、这两组似乎都是可行的。 您是否已尝试对这两个内存测试运行过?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    如何测试它? 我应该使用 GEL 文件还是可以用于测试 DDR3的任何其他应用程序?

    谢谢、此致

    Raja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看此 wiki: processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_Tuning_the_DDR3_Timings_on_BeagleBoneBlack 它介绍了整个 EMIF 配置过程、包括测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我已经测试了这两个值、它们都工作正常。

    谢谢、此致
    Raja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 无论您使用哪一个都没关系。