This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1290NCPDT:TimeStampingonTiva

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581977/rtos-tm4c1290ncpdt-timestampingontiva

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我希望通过 IEEE 1588来同步两个 Tiva 板(比如 launchpad EVK)的时间。  

请指出资源、示例/应用手册以执行同样的操作。 我有 EK 1294XL EVK 和上面提到的芯片器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavrita、
    您想同步哪些时钟? SYS/BIOS 有一个秒模块、可用于跟踪时间。 它生成一个 time()函数,可用于返回1970年以来经过的秒数。 这是您希望同步的时间吗?
    此致、
    Janet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我基本上希望启用时间戳、而不是同步系统时钟! 我希望能够使用 IEEE 1588来实现这一目的。 按时间、我指的是一种应用、其中以太网上有许多 Tiva 板、IEEE 1588随后用作节点之间同步全局或绝对时间的方法。

    此致
    帕维特拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavrita、

    您的问题似乎正在这个论坛主题中处理:


    此致、

    Janet