请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 工具/软件:Linux
您好!
我想知道、当 GPIO 被分配给 PRU 时、是否可以控制它的转换率(慢速的快速)。
在 Linux devicetree 的 am43xx_pinmux 部分中、我已将 PRU 的 GPIO 定义如下:
/* PRUSS0 CORE0 GPIO 慢速压摆率*/ pr0_pru0_pins:pr0_pru0_pins_default{ pinctrl-single、pins =< 0x190 (PIN_OUTPUT | SLEWCTRL_SLOW | MUX_MODE5)/*(N24) McASP0_aclkx.pr0_pru0_GPO[0]*/ 0x194 (PIN_OUTPUT | SLEWCTRL_SLOW | MUX_MODE5)/*(N22) McASP0_FSX.pr0_pru0_GPO[1]* 0x198 (PIN_OUTPUT | SLEWCTRL_SLOW | MUX_MODE5)/*(H23) McASP0_axr0.pr0_pru0_GPO[2]* 0x19c (PIN_OUTPUT | SLEWCTRL_SLOW | MUX_MODE5)/*(M24) McASP0_ahclkr.pr0_pru0_GPO[3]*/ 0x1a0 (PIN_OUTPUT | SLEWCTRL_SLOW | MUX_MODE5)/*(L23) McASP0_aclkr.pr0_pru0_GPO[4]*/ 0x1a4 (PIN_OUTPUT | SLEWCTRL_SLOW | MUX_MODE5)/*(K23) McASP0_fsr.pr0_pru0_GPO[5]*/ 0x1a8 (PIN_OUTPUT | SLEWCTRL_SLOW | MUX_MODE5)/*(M25) McASP0_axr1.pr0_pru0_GPO[6]*/ 0x1ac (PIN_OUTPUT | SLEWCTRL_SLOW | MUX_MODE5)/*(L24) McASP0_ahclkx.pr0_pru0_GPO[7]* >; };
在这种配置下、我在 PRU 输出上测得的上升时间为2.4ns。
如果我使用未设置 SLEWCTRL_SLOW 的 devicetree、我也会得到大约2.3ns 的上升时间。
PRU 代码不对输出执行任何配置、并使用寄存器_R30写入 GPIO 值。
PRU 使用 GPIO 时、是否可以将其压摆率设置为慢速、如果是、可以告诉我如何实现这一点?
此致、
Renaud