This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:SYSBIOS 的何处#39;s 配置接口?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584469/rtos-where-s-config-interface-of-sysbios

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

双击 app.cfg 时、SYSBIOS 的配置界面在哪里?

CCS:7.1.00016

SYSBIOS:6.50.0.0010

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvis:

    在 CCS 7.1中、打开*。cfg 文件的默认值更改为 XDCscript Editor。  要打开图形界面、只需右键单击*。cfg 文件、然后在"Open with (打开方式)"字段中选择"XGCONF"选项。  我附上了下面的屏幕截图:

    此致、

    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Emmanuel! 它可以再次工作。